结果:找到"SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器",相关内容1000条
- 翱捷的首颗SOC的国产LoRa芯片ASR6601有什么优势?
- ASR对于长期以来SEMTECH的LORA领域打击非常大,而这个打击也同时意味着对用户有利,为什么这么说呢,因为ASR6601在LORA芯片国产化上发挥了极其重大的作用,在全球缺芯的情况下,ASR在LORA应用端保供、低成本方案下了非常大的功夫。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 ASR LORA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-05-13 16:58:00
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信LORA射频收发器芯片
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LPWAN LORA 射频收发器 SX1262 sx1278 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-02 15:02:00
- 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
- ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 远距离传输 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
- 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
- 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- 远距离无线传输新方案ASR6505
- 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 远距离 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
- 关于LoRa常见问题的解答汇总
- 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 无线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
- 5.1家庭影院无线音频收发器
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线音频收发器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-11-05 00:09:00
返回